毛志军(南昌航空大学体育学院社会体育指导与管理三年级学生)

庄淡盛

2022年5月30日-2022年8月14日
项目简介
学院航模队项目,该项目采用voron2.4开源打印机项目核心,附带自主diy改装与调试,主要适用于3D打印件的制造与调试。
设计理念
主要以国外开源VORON项目为最初目标,花了一年多的时间来开发,每个部件都经过重新设计,测试和优化。这是一台真正的适合个人DIY制造机器,没有高昂的价格标签,框架均采用米思米2020hsf铝型材制成,槽宽为6mm,均使用CoreXY配置构建,以减少移动质量,从而提高加速度和速度。根据打印机的不同,沿 X、Y 可使用线性导轨MGN9、Z轴使用 6mm 和/或 9mm 皮带用于移动。
专家评价
结构设计紧凑且合理,电气布线整洁有序, 采用同步带/带轮配合直线导轨的结构来实现直线动作, 可以有效抑制噪音并降低设备成本。


今天已经为ta投过票了,请明天再来


您不能为自己投票


今天票数已投完,请明天再来
网络票选期间,每个用户每天(不局限于高校用户)可以投三个作品,
每个作品仅限一次,不能为自己投票


本次投票活动已结束!