相关型号:S7-1200
提问时间:2023-09-15
58090 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
使用CAx下载管理器可以访问产品的最新CAD和CAE数据。 介绍技术数据中包含一系列产品的尺寸图。 可使用CAx下载管理器,如果需要更多信息。可以在西门子全球支持数据库中快速方便地找到 3D,CAx 和 ePLAN 数据的最新信息。 根据产品可以下载下面的数据:2D 尺寸图和 3D 模型连接图和数据表ePLAN 电气宏(edz 交换格式)单元接线图手册和操作指导特征曲线,产品照片,证书和产品主数据。 通过CAx下载管理器可以下载大多数订货号的CAD / CAE数据。 https://support.industry.siemens.com/My/ww/en/CAxOnline
相关商品
S7-1200系列CPU模块