欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:KAFP1Z面板是4个螺钉安装的方式,这4个螺钉的最大紧固力矩是多少?

提问时间:2021-09-03

2679 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

AFP1Z面板是4个螺钉安装的安装方式,这4个螺钉的最大紧固力矩是0.6N.M,如果超过这个值可能会造成螺钉孔被拧碎。此最大紧固力矩还适用于以下4个螺钉安装方式的面板:KAF1PZ 、KCF1PZ、KAF2PZ、KCF2PZ、 KBF1PZ、KDF1PZ、KBF2PZ、KDF2PZ、KCF1YZ、KCF2YZ。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜