手动滑台
XYZ型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
问:XYZ型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
工厂自动化零件
手动滑台
SMC
用法/操作
提问时间:2021-09-03
1485
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
可以自由组合。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
气动滑台 MXS系列
上一问题:
推板早回装置使用时有什么需要注意的地方?
下一问题:
米思米口罩佩戴时,哪一面朝上,哪一面朝外?
猜你想搜
滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
XZ型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
XY型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量,可以自己自由组装吗?
XY型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
钢制箱体 组装式 是否有自由尺寸款型,可以订制?
滑台行程使用±XXmm进行表示,如何理解?