欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:调整型自润滑式活型芯斜导杆调整量是多少?如何固定?

提问时间:2021-09-03

2751 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

斜导杆高度调整范围±1.5mm,固定方式分三步:1.旋转调整螺杆确定斜导杆固定高度;2.旋转锁紧螺母固定斜导杆;3.将锁紧螺母和调整螺杆焊接固定进行防松动处理。(调整型可利用调整螺杆进行型芯部的微调)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜