欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:PC导轨插座2P产品可否用于220VAC以下,可否用于直流?

提问时间:2023-09-19

1573 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以用于220V AC 以下,110v可以正常使用,没有特别注意事项;不可用于直流。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜