欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:抱闸电缆是否可以直接接驳在SINAMICSV90200V系列上?

提问时间:2023-09-19

1151 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

在SINAMICS V90 200V系列上,抱闸电缆连接必须使用一个外部继电器。该继电器必须通过SINAMICS V90 PROFINET版的I/O电缆连接。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜