提问时间:2021-09-03
5150 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
下载:1.从SoMachine中生成机器码至USB设备,在线——创建启动应用,保存至U盘。2.将U盘和编程电缆分别插入下载器对应的USB口,编程电缆另一端连接PLC的USB口。3.将PLC上电,再将下载器的开关拨到ON。下载器下载时指示灯ON,下载完毕OFF。 上载:1.将U盘和编程电缆分别插入下载器对应的USB口,确保U盘内没有启动文件,编程电缆另一端连接PLC的USB口。2.将PLC上电,再将下载器的开关拨到ON。下载器上载时指示灯ON,上载完毕OFF。注意:M218不支持程序上载。