提问时间:2021-09-03
2046 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
不会流向其他部位,因为乐泰圆柱固持胶有触变性,这意味着其粘度很大,受剪切时粘度才变小。涂覆乐泰圆柱固持胶的正确步骤:对于滑动配合组件,仅涂覆其中一个部件并采用扭转或旋转动作进行装配;对于采用紧定配合或紧密配合且间隙最小的组件,两个部件都要涂覆。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
圆柱固持胶 乐泰680耐油耐高温高强度型 LOCTITE(次日发货)