欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:电脑主机时间用久了怎么清灰?可以用湿抹布清理灰吗?有什么推荐的清洗剂/清洁剂吗?

提问时间:2021-09-03

2348 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

不可以使用湿抹布清灰,会导致线路板失灵。推荐使用作为专门清洁精密器件的电器清洁剂852236,商品绝缘强度高达35,000伏特/2.54毫米,可以放心用于电脑散热器、主板积灰、电视遥控器等灰尘的清洗。

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: 如何选择标签色带?

猜你想搜