相关型号:SF4B
提问时间:2021-09-03
1860 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
将安装工具MS-SFC-1和MS-SFC-3分别安装到投光受光器的两端。在光轴数大于等于28的光幕中,中间固定工具MS-SFC-4分别使用1个投光受光器。如果是24光轴以下的短光幕则可以不用。MS-SFC-4(中间固定工具)另外有售。1个中间固定工具和2个投光受光器组成1套。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
传感器 SF4B系列/光幕型