欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:如何确认KK□系列快插接头的插头侧和插座侧是否可以组合?

提问时间:2021-09-03

2453 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

如果“阀体尺寸”号相同,则无论管路类型如何,都可以连接KK / KKH系列和KKA系列。KK130系列插头侧KK130P-□和插座侧KK130S-□可以任意组合连接。根据要输送的管/软管的类型和尺寸选择型号。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜