欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:钢制箱体 组装式 是否有自由尺寸款型,可以订制?

提问时间:2021-09-03

1920 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

有的,型号为FBXEAM,链接为:https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110400511930/,该型号为BXAM的自由尺寸订制型。在我司提供的尺寸范围内可以10mm为单位,订制适合您尺寸需求的箱体。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜