欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SUS-TKHP/SUS-TKHF金属软管耐压如何?

提问时间:2021-09-03

2750 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

SUS-TKHP/SUS-TKHF的常用压力根据规格不同从2.0MPa到6.86MPa不等。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜