欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:加厚款7针700g纱线手套(经济款)有几种尺寸可选?使用的时候,区分左右手吗?

提问时间:2021-09-03

2753 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

纱线手套都是均码的,不分大号、中号、或小号,常规长度是23cm。同时,这款手套也不区分正反面,两面都是一样的,所以左手右手都是通用的。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜