欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:PFYN扁平吸盘系列有什么特点?

提问时间:2021-09-03

2752 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

PYFN系列作为基础型吸盘,它的尺寸范围广,直径最小1mm,最大可达200mm;材料覆盖较全,有丁晴橡胶NBR、ESD耗散材料、硅材料SI、无痕橡胶HT1、耐腐蚀EPDM等材质

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜