欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:24格活动耐摔零件盒的PP材质是什么?安全吗?

提问时间:2021-09-03

2967 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

PP是食品级塑料。聚丙烯无毒、无味,密度小,强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响,但低温时变脆,不耐磨、易老化。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜