欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:是否有耐热100℃的接头?

提问时间:2021-09-03

1965 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

若是快换管接头,KQB2、KQG2系列最高可承受150℃。根据条件,有时需要在管道上安装内套筒。若是嵌入式管接头,KF(黄铜套筒)最高可承受150℃,KFG2系列最高可承受260℃。根据机型,有时会限制温度或使用流体。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜