提问时间:2021-09-03
3055 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
1、 按照是否带有屏蔽可分为屏蔽型和非屏蔽型2、 按照检测方向可分为正面检测型和侧面检测型3、 按照形状可以分为螺纹安装型、圆柱型、方形等4、 按照检测方式可分为电感式(主要检测磁性金属)和电容式(主要检测非磁性金属及密度较高的非金属)5、 按照输出方式可分为2线式(开关信号),3线NPN输出和3线PNP输出等
发表时间: 2021-08-31
有用
相关分类
接近传感器