欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:菲尼克斯电气PROFINET插接电缆符合什么协议?

提问时间:2021-09-03

1972 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

M12-D连接器线符合PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)。RJ45连接器线符合PROFINET。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜