欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:施耐德电气各系列按钮的防护等级是多少?

提问时间:2021-09-03

4025 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

XB4 / XB5进口: IP66 、IP67、IP69、IP69K;XB6进口:IP65;XB2B*C / XB5A*C 国产:IP65(带罩按钮防护等级为IP66);XA2国产:IP54

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜