欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:CSTTU36限位块就只有1种规格吗?有类似的外形尺寸较小的同类型产品推荐吗?

提问时间:2021-09-03

1940 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

该型号只有一种规格CSTTU36,外形尺寸95mm*80mm*65mm。外形较小的同类型产品有,参考型号:CCS & CSTO

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜