欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:冷却水用接头产品长度可以根据实际使用要求指定吗?

提问时间:2021-09-03

1856 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

产品长度可以根据使用要求指定,标准型号可根据目录上的标准按照5mm或者10mm进行指定。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜