欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:防废料回跳型凹模的MT和C值是什么,选择是否会对刃口尺寸造成影响

提问时间:2021-09-03

1985 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

MT为板料厚度,C为凸模与凹模之间的单边间隙,这两个值是为了加工防废料回跳凹槽,不会对已经选定的刃口P值产生影响,即P5、C0.02,实际刃口尺寸为5mm,并非5.04mm。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜