欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:Dsub连接器 焊接型机加工端子在装外壳时有什么需要注意的?

提问时间:2021-09-03

2368 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

在是装配外壳时,需要注意电缆引出口的直径和电缆外径等。接线作业时,请用小于40W的功率进行焊接。如果焊接时间过长,绝缘体可能会熔化,时间大致需要控制在4秒内。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜