欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:米思米自有品牌的口罩是否符合RoHS指令的相关要求?

提问时间:2021-09-03

2162 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

我们严格把控商品的品质,使用100%全新料,符合最新RoHS10(RoHS2.0)的相关要求。米思米自有品牌的口罩安全卫生,健康环保。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜