欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:Han B型重载防水连接器罩壳/基座罩壳和基座怎么搭配选型

提问时间:2021-09-03

2397 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

根据插芯尺寸选择罩壳和基座,根据锁扣类型又分为单锁扣和双锁扣。选型原则是:单锁扣罩壳与单锁扣基座组合,双锁扣罩壳与双锁扣基座组合。罩壳产品可分为:直通型、弯角型、面板安装型基座产品可分为:中继用、面板安装用、面板安装用(带电缆引出口)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜