提问时间:2021-09-03
2442 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
1.驱动杆类型:摆杆型,滚珠摆杆型,针状按钮型等;2.接点容量:接点的电压和电流,一般负载或微小负载;3.动作力:从自由位置运行到动作位置必须加到驱动杆上的力;4.端子种类:焊接端子或者螺钉端子;5.保护结构:防水,防尘等;6.使用环境:使用场合,使用温度,是否有腐蚀性液体等。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
超小型SS系列