欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:如何固定PROFIBUS总线连接器?

提问时间:2021-09-03

1787 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

安装时必须固定下面的螺钉:固定螺丝: 拧紧力矩 0.3 Nm 外罩螺钉: 拧紧力矩为,自攻丝螺钉为0.8 Nm;公制螺纹0.4 Nm 。 螺丝接线端: 对于使用螺丝接线的端子,螺丝拧紧力矩为 0.25 Nm。

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: LS12如何固定?
下一问题: 氮气弹簧安装方式?

猜你想搜