提问时间:2021-09-03
1874 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
目前我司官网上有5mm条纹,5mm网格的蓝色或者白色导电绸,合计四款面料制作而成的防静电工作服可供选择客户选择。这主要是根据洁净室等级来选定的,一般CLASS10000的洁净室采用5mm条纹面料导电绸,CLASS1000应采用5mm网格面料导电绸,CLASS100洁净室采用2.5mm网格面料导电绸。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
蓝色条纹防静电小工帽