欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FX3系列扩展模块延伸电缆有没有别的长度尺寸的?

提问时间:2021-09-03

2025 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

厂家有2个尺寸,65cm长的型号是FX0N-65EC ;30cm长的型号是FX0N-30EC。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜