欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:标签/条码打印机打印机的选型要注意什么?

提问时间:2021-09-03

3238 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

打印机选型的过程中,分辨率是决定打印机清晰度的重要指标;数值越大打印越清晰;如果打印5号以下字体建议使用600DPI的打印机,打印对象如精密仪器铭牌等;7号以下字体建议使用300DPI打印机,如珠宝标签、水洗唛等;打印外箱标签较大字体建议使用203DPI即可适用。打印负荷量在平均每天1000张左右,不超过4000张的标签打印量可以考虑桌面型的机器;工业级别的打印设备可以大批量、长时间、和严苛环境下使用。热敏或热转印方面,热转印是通过打印头上的高温将碳带上的碳粉转印到标签纸上,保存时间长,应用广泛。热敏则是直接作用于热敏纸,不需要碳带;适用于邮政、零售业等即打即用的领域。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜