欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FT-43光纤5米型是否可以生产?

提问时间:2021-09-03

2791 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

厂家可以生产,目前米思米无销售。但是性能会有所改变。「光纤长型号」FT-43(标准光纤长:2m)型号末尾请加上-□T。□中填入表示光纤长度的数值,MAX.30m以1m为生产单位。光纤长5m时,型号为FT-43-5T。「性能变更点」光纤越长,检测距离越短。FT-43-5T检测距离系数为0.9。使用光纤放大器FX-501、应答时间STD时,1400毫米(标准光纤长2m,应答时间STD时的检测距离)×0.9(光纤长5m的系数)=1,260mm。 

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜