欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:米思米的弹簧导向保持器有两个款式,其中区别在哪里?

提问时间:2021-09-03

3246 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

根据米思米的弹簧导向保持器有两个款式,一个导向套带轴肩,一个导向套不带轴肩。根据长度来区分两个款式,长度在100mm以上的才有可能采用轴肩的款式,导向套带轴肩的型号具体参考规格表中带“*”的型号。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜