欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:DF030如何保持电池最大使用寿命?

提问时间:2021-09-03

2210 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.在电池组电量完全耗尽前及时充电。发现工具电量低时,请停止工具操作,并给电池组充电;2.请勿对已充满电的电池组重新充电。过度充电将缩短电池的使用寿命;3.请在10°C-40°C的室温条件下给电池组充电。请在灼热的电池组冷却后再充电。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜