欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:直线轴承在润滑方面有何注意事项?

提问时间:2021-09-03

2884 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用;2.请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂,由于添加剂等不同,也可能相互之间产生不良影响;3.要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时,请使用与规格·环境相匹配的润滑脂;4.进行产品润滑时,直接将润滑剂涂抹到滚动面上,请以行程长度为单位,进行数次跑合运转,使润滑脂进入产品内部;5.润滑脂的稠度随温度而变化。直线轴承的滑动阻力随稠度变化,请注意。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关分类

直线轴承

直线轴承

上一问题: 润滑脂的补充

猜你想搜