提问时间:2021-09-03
2646 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
需要。润滑脂可以在滚柱面与滚动面的表面形成油膜,有效减小摩擦、防止烧结。推荐注脂间隔通常每隔6个月。移动距离较长时间隔3个月、移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。但这只是移动距离标准下的注脂间隔。根据使用环境,当润滑脂老化、脏污程度严重时,必须适当缩短注脂间隔。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
交叉滚子滑台