欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:我应该如何对精密斜口钳 N-55等工具进行日常维护?

提问时间:2021-09-03

3278 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

重点是通过使用防锈油和润滑油来防止生锈,并保持滑动部件的运动平稳。 <清洁方法>1. 用刷子或废布擦净钳子。如果工具生锈,请使用Z-215除锈剂/润滑剂将其除去。2. 在金属的滑动部件上涂抹Z-215除锈剂/润滑剂,移动滑动部件,然后将其浸入内部。如果出现生锈,将其擦去并重新涂上。 *请勿使用在金属零件以外的任何东西上

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: 过滤网如何维护?

猜你想搜