欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:千分尺的存放注意事项有哪些?

提问时间:2021-09-03

3362 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.存储时避免阳光直射;2.存储在通风性良好、低湿度的场所;3.存储在没有灰尘的场所;4.如果存放在箱子或其它容器中,箱子或容器不能放在地上;5.存放期间,测量面之间应该留有0.1mm到1mm的空隙;6.不要将千分尺在夹紧的状态下存放。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜