欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:空气过滤器 AF10-A至AF60-A 使用需多久以后需要更换?

提问时间:2021-09-03

2585 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

滤芯使用2年或压力降降低达到0.1MPa就应更换。以免滤芯损坏失效。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜