欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:滚珠直线导轨是否需要定期涂抹润滑脂?涂抹润滑脂的时间间隔是多少?

提问时间:2021-09-03

4307 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

需要。润滑脂可以在滚柱面与滚动面的表面形成油膜,有效减小摩擦、防止烧结。推荐注脂间隔通常每隔6个月。移动距离较长时间隔3个月、移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。但这只是移动距离标准下的注脂间隔。根据使用环境,当润滑脂老化、脏污程度严重时,必须适当缩短注脂间隔。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜