欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:旧系列的AF过滤器及油雾分离器AFM的滤芯,与现行品是否可以互换?

提问时间:2021-09-03

2117 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

4位数字型号的AF/AFM/AW(例:AF4000)的滤芯,与2位数字型号的各产品(例:AF40)滤芯具有互换性。另外,2位数字的各产品的滤芯型号与2位数字型号的收敛品(例:AF40-□-A)滤芯型号相同。4位数字型号以前的3位数字型号产品(例:AF400)滤芯不具互换性。

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: smc气缸保养方法

猜你想搜