提问时间:2021-09-03
1161 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
电气/电子机器用电线根据其用途分为电力供给线与电气信号传输线两大类。电源用电线是与电力的接点,因此以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系。选择时,需以相关法定安全法规为基础选择产品。传感器专用电缆有不可替代的电气性能。因此,两者不能通用。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
电缆 UL规格/耐油/不带屏蔽/30V/300V/传感器专用/固定型