提问时间:2021-09-03
1821 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤,有必要时可以使用促进剂,针对使用温度低于-5℃的环境建议使用促进剂。影响厌氧胶固化的因素:表面清洁、环境温度、促进剂。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
管螺纹密封胶 LOCTITE乐泰565高粘度低强度易拆卸型管螺纹密封胶(次日发货)