欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:使用乐泰542管螺纹密封胶,影响管螺纹密封胶粘接效果的是哪些因素?

提问时间:2021-09-03

1875 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤,有必要时可以使用促进剂,针对使用温度低于-5℃的环境建议使用促进剂。影响厌氧胶固化的因素:表面清洁、环境温度、促进剂。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜