提问时间:2023-09-15
1548 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
RTV有机硅橡胶因其独特的分子结构,决定了其在苛刻工作环境下能表现出优异的热稳定性、弹性、耐湿性、介电稳定性、对基材的粘附性、低离子杂质以及与加工工艺的兼容特性,为电子电器产品的长期寿命提供了可靠的保障。 RTV广泛应用在军工、航空航天、电子、电气、太阳能、LED、平板显示、开关电源、家电、PCBA等场合。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
陶熙DOWSIL食品级有机硅密封胶粘剂DC732