欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:快速管接头 KQ2系列 内六角半管接头 KQ2S(密封剂、无密封剂)系列快速接头的使用压力范围和温度范围是多少?

提问时间:2021-09-03

1922 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

压力范围:-100kPa~1MPa,使用温度范围:-5~60°C、流体为水时为0~40°C(无冰冻)。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜