欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:永电磁保持器 LE-80,使用环境温度是多少?额定电压多少,耗电量多少?

提问时间:2021-09-03

2136 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

-10°C-+40°C(不得结冰)。额定电压DC24V;耗电量0.4A。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜