欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:快速管接头KQ2系列的流体能否使用水?

提问时间:2021-09-03

2332 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以使用(仅限工业用水)。最高使用压力为1MPa(包括波动峰值压力在内)。使用流体温度为0~40℃(不得冻结)。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜