欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:35专业级PVC绝缘相色胶带“专业”在哪里?

提问时间:2021-09-03

1942 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

专业级胶带是相对于通用型PVC电气绝缘胶带而言的。通用型胶带的温度等级为0℃~80℃,而35的温度等级可以达到150℃,高温环境下它也可以正常工作。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关商品

PVC绝缘胶带

PVC绝缘胶带

猜你想搜